This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:USB2ANY GUI 和 SDK

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, USB2ANY, TCAN1145-Q1, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948467/tcan1145evm-usb2any-gui-and-sdk

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTCAN1145-Q1MSP430FR6989

大家好、我有一个 TCAN1145EVM、我希望使用板载 MCU 和 SPI 对其进行控制。

正如我所理解的、II 可以使用 USB2ANY。 是这样吗?  

是否有基于 USB2ANY 的 TCAN1145EVM 特定 GUI? 如果是、我可以从何处下载它? 或者如何申请?

此外、从何处下载 USB2ANY SDK 版本2.8.2? 我有2.8.2 API 文档、但没有 SDK 软件本身。

我有 USB2ANY 2.7.0.0 SDK、但我想使用最新版本(如果有)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    使用 USB2ANY 的 TCAN1145EVM 的 GUI 将随完整器件版本一起发布、该版本将在下个月发布。 GUI 将通过 TCAN1145-Q1产品页面提供。  

    我不确定 USB2ANY SDK 版本、我知道要在您使用的任何处理器上获取最新固件、您可以在连接处理器的情况下启动 USB2ANY Explorer 软件、它将自动更新固件。 不过、我不确定该 SDK、该问题可能需要向支持该模块的 USB2ANY 团队提出。 USB2ANY 支持论坛位于放大器论坛中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、这真是个好消息。

    如果我可以的话、还有几个问题:

    是否还会提供示例代码、甚至是1145-Q1驱动器?

    现在是否有任何此类示例或驱动程序代码可用、如果有、我可以从何处下载?

    TI 是否有适用于此类芯片的 SDK?

    此致、

    John Coppola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正在开发 TCAN1145-Q1的示例代码、如果不是稍晚一点、我们希望将其与 GUI 同时提供。  

    我不确定 USB2ANY 的 SDK、因此我将让 Eric 对此发表评论(他将在今天离开)。 示例代码正在 MSP430FR6989器件上进行编程、并将使用足够抽象的函数、以便轻松移植到具有其他固件要求的硬件。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。 我很期待这件事。 许多储罐可为您提供支持和帮助。