This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:SN65HVD06

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942670/sn65hvd06-sn65hvd06

器件型号:SN65HVD06

你(们)好。

此 IC 是模块的一部分、连续第5年投入生产。 到目前为止没有任何问题。
目前、我有6个模块、每个模块安装有两(2)个收发器。 该器件的所有6个故障都是在2020年8月底生产的。
我更换了一个模块上的两个收发器、之后它开始运行。 所有错误看起来都是相同的。
我的维修箱中发现了更换件、很容易超过4岁。

我的担忧是收发器的标记日期、希望您能帮助我解密这些代码:

新器件、失败:
VP06
92米
AVSU

旧、工作:
VP06
77万
A804.

更换、工作:
VP06
11米
ALF6

谢谢

此致
Henrik Damtoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    我确认 “77M A804”是真正的 TI 器件 SN65HVD06。  但是、我在系统中找不到其他2个批次追踪代码标记。   您能否为我们提供清晰可辨的设备顶视图以及设备的购买地点/时间?  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    感谢您对我的请求做出了快速响应。

    我已按照我的请求添加了三张照片。

    请查看它们。


    新器件、故障(由我们的供应商购买、要求提供信息、但尚未听到任何消息):

    旧、工作:

    更换、正常工作(购买应用程序。 4年前在 Farnell DK):

    提前感谢

    Henrik Damtoft。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换部件11M AKF6是在 RS Components DK 上购买的。 不在 Farnell DK。
    此商品已购买应用程序。 4年前。

    这是一张未打开 ESD 袋的图片、其中包括1个。 具有编码功能的 SN65HVD06DG4的说明:'11m AFL6'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我发现了一些非常有趣的东西。
    我将1MHz 2.5V 时钟输入替换为外部发生器、并改变振幅以验证触发阈值。
    A804显示有应用程序。 时钟引脚上的触发阈值为1.8V。
    AVSU 具有应用程序。 2.65V...!  
    根据数据表、阈值最小为2.0V...!

    供应商有关项目交付的信息:
    VP06 92M AVSU:由 ALBA 组件提供
    VP06 77M A804:由 Arrow 提供

    我附上了两个 IC 的 X 射线照片、我认为他们是为自己说话。

    VP06 77M A804

     

    VP06 92M AVSU


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    感谢您的信息。 我们正在对此进行调查。 我会在收到反馈时向您更新。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    "77M A804"与我们的接合图相匹配、但"11M ALF6"材料不匹配。 这可能是伪造的。 以下是向 TI 报告的信息。

    必填信息

    1. 已填写假冒产品申请表。  

    2. 器件底部和顶部的高质量图片

    3. 2D 条码标签的高质量图片。  

    4. 装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)

    5. 提供器件应用。

      提供并提交所需信息后 、您的请求将被审核以进行验证。

    • 重要说明:组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件大小限制为1MB。  如果附件大于1MB、请发送电子邮件至 lisam@ti.com 和 j-davenport@ti.com。

                            

    • TI 强烈建议您直接从 TI 或 TI 授权经销商(http://focus.ti.com/docs/general/distribcountryresults.jhtml)购买所有 TI 器件、而不是从灰色市场或代理商处购买。

     客户 Letter_Nov_07_2018.pdf

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    非常感谢您提供的信息。

    我将把我的文档转发 到 ti-counterfeit@list.ti.com。

    谢谢。

    此致
    Henrik Damtoft