This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 转 I2C 或 CAN 转 UART 桥接设计/解决方案

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947643/can-to-i2c-or-can-to-uart-bridge-design-solution

主题中讨论的其他器件:P82B96

大家好、

我们是否有 CAN 转 UART 或 CAN 转 I2C 桥接器/转换器解决方案或任何展示了这一点的参考设计?

我在 CAN 转 I2C 上找到了这条 e2e 线程、没有显示任何内容、但这是一篇2015年的文章、任何现有设计现在或当前正在开发中?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/433081

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    您可以在 duynguyen@ti.com 上离线对我执行 ping 操作吗?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我刚刚向您发送了一封单独的电子邮件。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    客户已考虑使用 P82B96进行 I2C 到 CAN 的转换。

    我想我们现在可以解决这个问题。 如有其他查询、我会通知您。

    谢谢!

    艺术