This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:TCAN1044VDRQ1 VIO 引脚

Guru**** 2976100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942897/tcan1044v-q1-tcan1044vdrq1-vio-pin

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042V-Q1、 TCAN1044-Q1

大家好、

使用 TCAN1044VDRQ1的客户是否需要 VIO 引脚上的电源? 还是将其保持浮动?

我们如何知道哪个版本需要 VIO 电源、哪个版本不需要 VIO 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    器件型号后具有 V 的 CAN 收发器、如"TCAN1042V-Q1"或"TCAN1044V-Q1"、将在引脚5上具有 VIO 引脚。 如果器件型号后没有 V、则意味着对于我们的新 TCAN 器件引脚5为 NC。  

    如果收发器具有 VIO 引脚、则必须为该引脚提供电压源、否则它将保持在欠压锁定模式、无法正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     TCAN1044DRQ1 RTM 是否已发布? 客户不需要 VIO 引脚上的外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    是的、TCAN1044-Q1刚刚上市。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、