This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB82AA2B:最大限度地减少抖动

Guru**** 2855950 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB82AA2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948760/tsb82aa2b-minimize-jitter

器件型号:TSB82AA2B

大家好、

你好。

我们的客户使用多功能(引脚1)将其8KHz 与1393网络同步。 但是、当它们尝试使用引脚1作为同步输出时、该信号上的抖动会阻止它们使用该信号。  

对于8KHz 输出、是否有办法通过 IC 设置来最大限度地减少引脚1上的抖动?
它们使用1394总线作为终端之间的音频传输总线。


另一个相关问题:

如果在每次总线复位后、他将 TSB82AA2B 链路控制器的链路控制寄存器中的位21清零、这是否会阻止该节点成为1394总线上的根节点、并允许它们接受来自另一个节点的同步?
请详细说明他可以和不能对 TSB82AA2B 链接控制寄存器的位21执行什么操作。 他们正在寻找防止某些节点成为根节点的方法。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抖动有多大? 这听起来好像8kHz 输出并不指示计时器何时回滚、而是指示周期开始数据包何时实际发送。 周期开始数据包中包含当前的定时器值、允许总线上的接收器对此延迟进行补偿、但对于普通 GPIO 信号、这种补偿是不可能的。

    位21处理周期主控任务。 为了防止成为 root 用户、必须设置 root 用户保持位(PHY 寄存器1中的位0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Clemens Ladiscy]bit 21处理周期主任务。 为了防止成为 root 用户、必须设置 root 用户保持位(PHY 寄存器1中的位0)。

    Guru、您好、我使用的是 DP83848 PHY。 该 PHY 中是否有类似的根保持寄存器、或者只清除 TSB82AA2B 链路控制器中的位21是否足以防止节点成为根?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DP83848是以太网 PHY、您是否具有正确的器件型号?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个芯片连接到 TSB82AA2B 的 PHY_xxx 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、David、抱歉。  

    我指的是 TSB41BA3 1394 PHY。 复制和粘贴可能很危险。  

    但是、TSB41BA3的根保持说明显示该位告诉 PHY 成为根...  

    我不想成为根。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、如果我清除 了 TSB82AA2B 链路控制器的链路控制寄存器的位21、这将防止该节点成为周期主节点、从而防止该节点成为根节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、RHB 确实与您想要的相反。

    链路控制寄存器的位21不影响根选择过程。

    要防止成为 root 用户,请清除配置 ROM 中 Bus_Info_BBlock 中的 CMC 位。 如果此节点意外成为根节点、IRM 将强制一个支持周期主站的节点成为根节点。

    通过清除 contender 位(PHY 寄存器4的位1)来防止成为 IRM 也很有用。