This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:tPLH tPHL

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941791/pca9306-tplh-tphl

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:TCA9617BLSF0102

大家好、

如下所示,红色框中是否有单位错误? 『微秒』正确吗? 谢谢。

P.S.
我认为该单位不是纳秒、因为 我测量的结果与 TCA9617B 延迟类似、介于30ns~150ns 之间。

此致、

C. W. LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306 (= LSF0102)是无源开关;当开关打开时、其行为类似于小电阻器。 确实可以实现亚纳秒级的传播延迟。

    请参阅 《使用 LSF 系列进行电压电平转换》。

    您使用了什么测试电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elmo、

    对于 I2C 应用、您不会看到这些用于传播延迟的超低1位纳秒时间。 这些传播延迟值的测试设置涉及强制器件进入始终线性运行状态(基本上不再是电平转换器)、方法是在使能端使用2.5V 基准、同时输入信号也从0V 摆动到2.5V (推挽)。 这不是 I2C 设置在器件设置为电平转换器时的工作方式。 如果从50% Vcc 基准点进行测量、设置电平转换后的传播延迟更有可能出现100~150ns 的传播延迟。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bobby、

    感谢您的支持。

    此致、