This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:热性能信息

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945725/ds15br400-thermal-information

器件型号:DS15BR400
主题中讨论的其他器件: DS25BR100

大家好、

 我们是否有关于 DS15BR400器件的热性能信息(Theta JC 和 JB)? 此外、它的最高建议结温是多少?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    最高结温为150°C。 对于其他参数、我必须提交热模型请求。 请最多允许2周(申请的标准提前期)来完成申请。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的支持。 将等待热模型请求的结果。

    仅需确认、150°C 结温是其绝对额定值。 我们的客户正在寻找"推荐"的最高结温。 我们是否仍然可以建议高达 150°C 的温度?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    没有最大的"推荐"结温规格-仅是绝对额定值规格。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    您希望了解哪种封装的热性能信息?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我们希望针对 WQFN (RTV)封装申请此功能。

    只是一个跟进措施、您能不能建议最高允许结温(而非绝对额定值)? 我们在 下面看到了针对 DS25BR100器 件提出的类似问题、但我们没有看到 DS15BR400的任何相关信息。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/770318

    非常感谢您的指导。 非常感谢。


    此致、

    Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    让我与我的团队核实一下我们是否有关于 DS15BR400最高允许结温的任何信息、下周早些时候我会再回来的。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    95°C 也是 DS15BR400允许的最高结温。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    非常感谢您提供此信息。 将等待其余的热参数。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    以下是热建模的结果:

    此致、

    I.K.