This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:通过级联实现20-40个端口

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949029/tusb4020bphpevm-cascading-to-make-20-40-ports

器件型号:TUSB4020BPHPEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、 TUSB8042A

您好!

我们希望开发20-40插槽 USB 集线器2.0/3.0/3.1、以连接各种传感器和 USB 摄像头。
此外、在末尾应提供一个 USB 连接或 LAN 端口

我们需要的是:
1.整个系统的架构方法
2.匹配 USB 集线器控制器
3.澄清了连接到20-40个 USB 端口的级联

器件 TUSB4020是否可以级联? 我们可以共享的任何参考设计?

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    UBS 集线器最多可分层5层。  因此、具有4个下行端口的第一层集线器可以具有4个第二层集线器、每个第二层集线器具有4个下行端口、然后每个集线器都可以在其下面具有另外4层集线器、最多5层。

    由于客户要求 USB 3.0支持和最大端口、因此 TUSB8041或 TUSB8042A 是更好的选择。

    此致、

    JMMN