This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:挂起模式下 TUSB3410的功耗?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948497/tusb3410-power-consumption-of-tusb3410-in-suspend-mode

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

在标题中、您可以分享挂起模式和 正常模式的 TUSB3410功耗吗?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    对于正常运行和挂起模式、请参阅第4.5节 ICC 电源电流。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的指出、我很想念它。

    BTW、我们以前是否验证过英特尔平台上的 TUSB3410的现代待机支持?  (演示板或客户使用)

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    请参阅本文档。  

     。  

    USB 主机控制器是一个常见的示例。 USB 主机控制器只有在所有连接到它的 USB 设备都进入选择性挂起状态后才能断电。 如果 USB 主机控制器连接了 USB 鼠标和键盘、则主机控制器仅在鼠标和键盘均断电后才能断电。 如果鼠标或键盘保持通电状态、USB 主机控制器也保持通电状态。

    SoC 上的所有主机控制器都必须断电才能进入睡眠状态、以便 SoC 自身断电。 这就是每个器件执行器件电源管理至关重要的原因。 SoC 本身只能在每个主机控制器断电时断电。 主机控制器只有在连接到它们的所有器件断电后才能断电。

    对我来说、这是一个 USB 主机控制器功能、可确保 TUSB3410进入挂起状态。

    谢谢

    David