This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:接口论坛

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A, SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941748/sn65lv1023a-interface-forum

器件型号:SN65LV1023A
主题中讨论的其他器件: SN65LV1224B


你好。 我对如何使用 LVDS 芯片驱动器 SN65LV1023A 和 SN65LV1224A 有疑问 、因此我要编写此文档。

在 SN65LV1023A 的数据表中、多分支结构的术语电阻为50欧姆(图22)。 多点配置)。

但是、LVDS 通信的标准要求在使用多点时应用100欧姆的项电阻。

为什么标准规格(LVDS 应用和数据手册-德州仪器 (TI))与芯片数据表中的术语电阻不同?

此外、当我们采用多点结构设计芯片并将100欧姆电阻作为一个项电阻时、是否会出现任何问题?

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ChanHee、

    很抱歉耽误你的时间-问得好。 数据表中的图22仅显示了一个示例。 您真正要做的是使用与传输线路阻抗最匹配的终端电阻器-无论是100欧姆还是50欧姆。 使用重载的多点总线时、传输线路的阻抗可能会降至其设计的100欧姆以下。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 非常有帮助。

    我们当前使用的多点结构应用了一个驱动器(SN65LV1023A)和六个接收器(SN65LV1224B)。 D+线路的传输线路阻抗为100欧姆、D-线路的阻抗为100欧姆。 在本例中、应为项电阻施加多少欧姆的电阻、我对如何计算它很好奇。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ChanHee、

    最好使用 时域反射计并实际测量传输线路的阻抗、然后选择与该值匹配的端接电阻器。 但通常可以使用100欧姆来端接它。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 
    我还有一个问题。 在使用驱动器和接收器配置拓扑时、
    如果您简单地考虑它、

    1. 1 (驱动程序):1 (接收器)->单端点对点连接,
    2. 1. 1 (驱动程序):n (接收器)->多点连接
    3. n (驱动程序):n (接收器)->多点连接
    是否可以像上述那样思考? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ChanHee、

    是的、没错。 需要注意的是、并非每个驱动器/接收器都能够进行多点或多点连接。 您可以参考此视频以获得有关不同配置的快速培训: https://training.ti.com/m-lvds-and-communication-topologies?context=1135817-1139372-1135853 

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 非常有帮助。

    我还有一个问题。

    您说过、在测量阻抗时、

    据说可以使用 TDR 或物理测量进行测量。 我想知道物理测量的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ChanHee、

    您可以使用 TDR 进行物理测量-它不是单独的。  

    此致、

    I.K.