This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:SN65DSI85是否具有 RGB888格式检查?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, DS90UB941AS-Q1, SN65DSI83, DS90UB924-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942050/sn65dsi85-does-the-sn65dsi85-have-a-format-check-that-is-rgb888

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1SN65DSI83DS90UB924-Q1

降级器、

SN65DSI85是否具有 RGB888格式检查?

如果我将 YUV422数据映射到 RGB888并将其输入到 SN65DSI8、它是否为 LVDS 输出?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    SN65DSI85不支持 YUV422。 请为此使用 DS90UB941AS-Q1。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.
    感谢你的答复。 明白。
    DS90UB941AS-Q1的输入为 DSI、但输出为 FPD-Link。
    我希望通过 Xilinx FPGA 接收 DS90UB941AS-Q1的信号。
    但是、Xilinx FPGA 似乎没有 FPD-Link IP。

    因此、您能告诉我一个输出20位 HD、VD、DE、YUV422数据的 IC、例如 LVDS 吗?
    (SN65DSI83使用 LVDS 输出 HD、VD、DE、RGB 24位数据)
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90UB941AS-Q1必须与 FPD-Link III 解串器搭配使用。 您可以将其与 DS90UB924-Q1配合使用、将 YUV422格式的 DSI 数据转换为 RGB 格式的 LVDS 数据。

    此外、我们没有输出 YUV422 -仅 RGB 的器件。

    此致、

    I.K.