This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CAN L 和 AMP 上的 PTC;CAN H

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948967/sn65hvd230-ptc-on-can-l-can-h

器件型号:SN65HVD230

您好!

 我们在设计中使用的是 SN65HVD230D 器件。 在收发器之前、我们在引脚6和引脚7 (CAN L 和 CAN H)上使用200mA 保持电流 PTC 进行保护。 所选 PTC 为 MF-PSHT020KX-2。

请确认 PTC 是否保护 IC。

谢谢、此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时确认引脚6和7的灌电流和拉电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    建议 CANH 和 CANL 引脚在正常工作期间分别拉取或灌入-40mA 的高电平输出电流或48mA 的低电平输出电流。 在故障情况下、这些引脚将提供高达驱动器特性部分中列出的短路输出电流。 该器件将在内部限制通过器件的任何进一步电流、以防止损坏。  

    原理图中的 PTC 将提供额外的保护层、并在故障电流低于 SN65HVD230内部保护时激活。 当故障电压超出指定的最大总线端子电压时、这种额外的保护可能会帮助器件、方法是在检测到过大电流消耗时消除应力 (PTC 阻止瞬态能量源、而 TVS 通过备用路径提供瞬态能量)。

    由于200mA 的阈值高于器件的正常工作电流、因此在正常工作条件下不应产生干扰。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott