This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:需要在 Linux 4.9上使用驱动程序

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942054/tcan4550-need-to-use-driver-on-linux-4-9

器件型号:TCAN4550

我需要将 TCAN4550 Linux 驱动程序反向移植到 v4.9 (谢谢、NVIDIA)。 在此线程 中:https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/855657 Max Robertson 提到了4.14的反向端口、但分支(tCAN_414_backport)不再可用。 从何处可以找到该反向端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、  

    正如 Max 在另一个主题中所指出的...一般而言,此论坛针对的是特定于器件的问题,而不是有关软件实现的问题。  我们将尽最大努力提供帮助、但我们的专业知识更多地是在器件方面、而不是在处理器配置方面。

    其中一名应用工程师已被分配此主题、并将在短期内帮助跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    感谢你的答复。 我知道这个论坛是针对特定于器件的问题、但是我所提到的驱动程序是由 TI 为该器件编写的、因此在某种意义上是相关的。 不过、我们非常感谢您的任何帮助!

    谢谢、

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    自 e2e 线程被编写以来、TCAN4550 Linux 驱动程序已被集成到 Linux 内核中、Linux 社区现在通常负责此驱动程序的支持。  

    TI 的开发人员将该驱动程序向后移植到该旧版本、并将其放置在他的个人存储库中、似乎由于他所做的结构更改或完全删除该链接而断开了链接。  我必须与他联系、询问此驾驶员、然后才能为您提供答案或更新的链接。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    一旦更新的代码被发布、开发人员就从他的公共存储库中删除了该驱动程序。  我已要求他将移植后的代码放回他的存储库中供您参考。  Howeer 由于驱动程序已升级,因此不支持此驱动程序或更多的反向端口。

    以下是新链接:

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=shortlog;h=refs/heads/tcan_414_backport

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    感谢你的答复。

    我可以找到上游的唯一驱动器是5.4+的驱动器。  

    感谢大家恢复分支机构:)

    -Jake