This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174A:需要 VOH 和 VOL 电平的详细信息

Guru**** 2896370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC174A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947942/sn65lbc174a-needed-details-of-voh-and-vol-levels

器件型号:SN65LBC174A

您好!  

您能否为我提供驱动器 IC SN65LBC174A 的输出电压电平。 在电气特性表中找不到这些详细信息。 我希望这是积极的部分、也请告知我该部分的成熟度水平?

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    RS485/RS422器件与差分信号(V_Y - V_Z)配合使用。 因此、这些器件通常使用 VOD (差分输出电压)进行指定。 您在应用中关注 VOH 和 VOL 是否有任何具体原因?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、我可以理解我们可以将 VOD 值用于差分输出。 但在其他器件数据表电气特性中有 VOH 和 VOL 值。  我们要求这些值应高于2、4V 和低于0.8V。 我可以说 TTL 逻辑电平范围。 您是否有任何指定的值?

    此外、我需要零件状态和成熟度级别?

    谢谢你

    此致、

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    SN65LBC174A 输出是 RS485信号、而不是 TTL。 恐怕它可能不符合2.4V 和0.8V 的要求。 SN65LBC174A VIL 和 VIH 与 TTL 电平一同工作。 建议在新开发中使用此器件。

    此致、

    Hao