This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:浪涌电流

Guru**** 2928230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942935/tvs1400-inrush-current

器件型号:TVS1400

TVS1400DRVR 用于电源连接器(热插拔)的电源线。

当使用热插拔电源时、如果使用 TVS1400DRVR、浪涌电流将增大。(与使用1uF 电容器时一样)

TVS1400DRVR 移除后、浪涌电流会变小。

数据表指出 TVS1400DRVR 具有低容量(120pF)、因此我认为它不会影响浪涌电流、但它不会影响浪涌电流。

您能否看到使用 TVS1400DRVR 时浪涌电流为何如此高?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhara、

    这可能是因为您的压摆率太高。 如果您查看数据表第10页的第8.5.3节、就会发现您需要在室温下将压摆率保持在2.5V/us 以下、以防止额外的动态泄漏电流。  

    这里还有数据表第8页的图形、显示了动态泄漏电流在不同温度下在给定压摆率下如何变化。  

    如果更改压摆率对您的问题没有帮助、请告诉我。 否则、请单击绿色按钮将此主题标记为已解决。

    此致、

    Matt Smith