This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:IC IBIS 模型数据请求

Guru**** 2942040 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948471/tca9548a-q1-ic-ibis-model-data-request

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

大家好、

我的客户要求某些器件使用 IBIS 或 IBIS AMI 模型、您能提供吗?

器件型号:TCA9548ARGERQ1

谢谢、此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TCA9548A 有一个 IBIS 模型、您是否正在尝试构建该 IBIS 文件中未包含的特定模型?

    -Bobby