This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:当 VDDIO = 2.5V 时、输入信号为3.3V

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947767/dp83822i-3-3v-input-signal-while-vddio-2-5v

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

当 VDDIO = 2.5V 时、DP83822I IO 引脚是否接受3.3V 信号?

 当 VDDIO = 2.5V 时、我想知道 MDIO/MDC/RESET/INT/XI 是否与3.3V 输入信号一起工作。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    如果 VDDIO 设置为2.5V、IO 引脚应接受的最大电压将为2.625V。 任何高于此值的电压电平都可能会损坏 IC。

    谢谢、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    谢谢。

    我只是有点好奇。 如何从数据表中找到该信息?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    此信息位于数据表的第7.3节"建议运行条件"中。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    我认为它指定了 VDDIO 电源电压。

    但我理解。

    此致、

    Itoh