This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:在 VCC 未施加电压时、高速引脚的相关信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942874/hd3ss3212-about-high-speed-pins-when-no-voltage-is-applied-to-vcc

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3412

 在建议的工作条件下、当未向 VCC 施加电压时、是否可以向高速引脚施加电压?
对 HD3SS3412也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些高速 IO 未实现失效防护、因此不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议在未施加 VCC 时施加电压、因为 HD3SS3212的引脚不具有失效防护功能。