This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55115:SN55115

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948693/sn55115-sn55115

器件型号:SN55115

大家好、团队成员

我的客户想要订购 SN55115、但他不知道 SN55115J、SNJ55115J、JM38510/10404BEA 和 M38510/10404BEA 之间的区别。

请提供建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    我们将对此进行研究、并将返回给您。 由于这是一款较旧的器件、我们必须与不属于同一团队的人员联系、因此我们感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    从材料角度看、它们看起来都是相同的。 但是、在查看测试流程和可靠性分类信息时、  它们有3个略有不同的流程:

     

    可订购器件

    Rel 类

    器件标识

    SN55115J

    MIL-COM

    SN55115J

    SNJ55115J

    QML-Q (B 类)

    SNJ55115J

    JM38510/10404BEA

    JANB

    JM38510/10404BEA

    M38510/10404BEA

     

    此致、

    Hao