This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:未检测到重新连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042EVM, TPS65980, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942595/tusb1042i-re-connection-not-detected

器件型号:TUSB1042I
主题中讨论的其他器件:TUSB1042EVMTPS65980HD3SS3212

W、

我使用 TUSB1042EVM 和 TPS25830Q1-EVM 向我的器件提供 PD 和 USB3信号。

TPS25832电力输送的 VBUS 引脚和 CC 线连接到 TUSB1042EVJM 的 TYPEC_VBUS 和 CC 引脚。 因此、PD 协商和电源由 TPS25830和 TUSB1042供电、以将器件的 USB3信号转接至计算机。 该器件插入 USB-C 端口(J2)、计算机插入 J4。

我想设计一种独立于连接顺序(电源、设备或计算机)的设备由计算机枚举的设备。


在 TUSB1042EVM 上、未使用 TPS65980、5V_VIN 连接到外部电源。

检测到的问题是、当连接的器件 CTL=1 POL=1时、我断开 USB3电缆(J4)并重新连接、器件会正常重新枚举、但当我翻转器件的 USB-C 电缆(CTL=1 flip=1)时 器件工作正常、但在断开并重新连接 J4后、器件不会重新枚举。

我不明白为什么翻转 USB-C 电缆(J2)会在另一个端口上的 USB3重新连接上产生问题。 (J4)另外、您能否更详细地解释 CTL0的作用? 如果在正常使用期间、CTL0切换为0、然后切换为1、则重新连接是否正常?  此引脚是否可用作使能引脚?

此致、

Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foucauld、

    TUSB1042 CTL0引脚可 视为 USB 路径的使能引脚。 您是否正在设计 DFP 或 UFP 应用? 设计是否会如上所述具有两个连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 DFP、此设计将具有3个连接器、一个用于 TPS25830的输入电源路径、一个用于 TUSB1042EVM 上来自 PC (J4)的 USB3数据、一个结合了 TPS25830的 VBUS 输出和 CC 引脚以及 TUSB1042EVM 的 USB 转接驱动信号(2xTX&RX)的 USB-C。

    您说过它可以用作使能、但当引脚切换时连接是否会重新触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 、当您想要禁用 USB 链路时、您是否正在将 CTL0引脚从 L 转换为 H 并返回 L? 这将移除停止 USB 链路的 TUSB1042接收器终端。  出于您的目的、最好使用 I2C 来控制 TUSB1042、以确保在两个方向上启用/禁用 USB 路径、或者改用 HD3SS3212等无源开关。