This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:晶体的 XI 输入范围

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948422/dp83822if-xi-input-range-in-case-of-crystal

器件型号:DP83822IF

大家好


如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?

我们要确认 XI 引脚的输入电压振幅范围。

对于振荡器、数据表中提供了说明。
如果使用外部时钟源、XI 应连接到时钟源、XO 应保持悬空。
振荡器的振幅应为 VDDIO 的标称电压。
因此、如果 VDDIO = 1.8V、振荡器的振幅应在1.8V 之内。

对于晶振、它是否相同?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    振荡器的振幅确实应该在 PHY 提供的 VDDIO 电压范围内。

    振荡器的振幅由所选的振荡器决定。 这通常不是晶体或 PHY 指定的参数。 如果驱动电平和负载电容在晶体的规格范围内、则器件将正常工作。  

    此致、
    Justin