This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:结至外壳信息的热阻

Guru**** 2956590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942451/gd75232-the-thermal-resistance-from-junction-to-case-information

器件型号:GD75232

大家好、

  我们是否有可提供给客户的热阻信息(从结点到外壳)?

  现在、我们只能找到结至空气的相关信息、您一定会有所帮助。

谢谢

此致

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    客户使用哪种封装? 我将为您提供相关信息。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

       感谢您的反馈。  

       封装为 TSSOP (GD75232PWR)。  

       我们是否还有关于结点到封装顶部的信息?

    感谢你的帮助。

    此致。

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    Theta JC (至 顶部)为31.6 c/w

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

      感谢您提供相关信息。

    此致、

    Edward