This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:LMH0303输入接口

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948613/lmh0303-lmh0303-input-interface

器件型号:LMH0303

设计

我从 Xilinx kintex 流明级收发器输出3G-SDI、并将其输入到 LMH0303。 我想使用 LMH0303进行驾驶。

我想使用交流耦合式接口将 LMH0303配置为4.7uF、这是可以的吗?

此致、

e2e.ti.com/.../fig.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi-San、

    是的、最好使用4.7uF 的交流耦合。 请参阅数据表的图5。 交流耦合电容需要位于两个电容中心抽头为0.1uF 的49.9欧姆电阻之前。

    此外、请遵循数据表中有关 PCB 布局指南的图8。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔
    感谢你的答复。
    我认为它应该看起来像一个附件文件 fig2.pdf。 没有问题吗?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。

    此致、、、Nasser