This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:驱动程序源代码和软件请求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942721/sn65dp159-driver-source-code-and-softwarwe-request

器件型号:SN65DP159

您好,团队

我们是否有 SN65DP159源代码的驱动程序源代码或文档?

我们是否有 SN65DP159的相关软件文档。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159将在引脚搭接模式下工作。请按照 DP159中的第10节"应用和实现"进行设计。

    对于 I2C 模式下的 DP159、请参阅以下 DP159配置应用手册:  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    谢谢!

    我们是否有任何现有的驱动程序代码示例可提供给客户?如果我们没有此器件的示例代码、是否有类似器件的示例代码?他们希望为其项目获取参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 DP159的驱动程序代码、因为 DP159是一款基于 I2C 的器件、只需对寄存器进行编程即可正常运行。

    谢谢

    David