This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:板载阻抗设计

Guru**** 2900360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942473/tusb1002a-impedance-design-on-the-board

器件型号:TUSB1002A

大家好、

客户正在使用 AMD 平台构建 NB、他们计划将 TUSB1002A 用于 TYPEA 连接器。

我是否知道主机(CPU 端)到 TUSB1002a 的阻抗遵循 AMD 设计指南(85欧姆)或 TUSB1002a (90欧姆)?

TUSB1002a 至 Type-A 连接器将遵循规格90欧姆右侧?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1002A 的目标电阻为90欧姆(15%)、AMD 系统的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    AMD Lucienne (FP6) PDG 显示85欧姆(10%)、如下图所示。

    85欧姆(10%)=> 76.5欧姆~ 93.5欧姆

    90欧姆(15%)=> 76.5欧姆~ 103.5欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    AMD 的范围是85欧姆(+/- 10%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此目标85欧姆更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转接驱动器到连接器侧的情况如何? 它也应该是85欧姆? 还是90欧姆、这是否会导致阻抗不连续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与85欧姆+10%相同