This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:VBUS 引脚上的 ESD 保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948683/tps65994ad-esd-protection-on-vbus-pin

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994TVS2200

大家好、

客户希望在 TPS65994的 VBUS 上选择一种合适的 ESD 保护。 我推荐 TVS2200、但客户觉得封装太大。

他们为我提供了两种令人惊叹的 ESD 解决方案、并希望知道哪种解决方案是合适的解决方案。

请帮助提供您的意见。

谢谢你。

1、AZ4024-01H:  

2、AZ4120-01F:

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请通过 Jira 回答有关此器件的所有问题吗?

    谢谢、

    哈里