This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:切换到 TL16C450模式

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946184/tl16c550c-switch-to-tl16c450-mode

器件型号:TL16C550C
主题中讨论的其他器件:TL16C450

如何将其切换到 TL16C450模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    从我可以看到的情况来看、器件在该模式下加电(实际上就是在您禁用 FIFO 时)。 您还可以将 FCR 位0设置为"0"、然后读取 IIR 位6和7以确认 FCR FIFO 启用已禁用。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Bobby。 只要它在450模式下加电、我就应该是好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为最后一个度假村、我将一个 PLC44插座装到 DIP40插座上并将其连接在一起。 然后、我将 TL16C450 PLCC44插入插座并将该组件放置在电路板中、一切都很好。 很明显550没有加电到450模式、或者正在改变这种情况。