This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:DP 输出能力

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942207/sn65dsi86-q1-dp-output-capability

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好!

对于电路板设计、我们可能需要了解 SN65DSI86 DP 输出的功能。 DisplayPort 信号覆盖的芯片输出损耗是多少? 或者用户可以在应用中将 DisplayPort 差分信号路由多长时间?

此致、

JLHsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86实现了摆幅和预加重电平、以补偿源线迹、eDP 电缆、连接器和灌线迹的损耗。 DSI86可支持的最大预加重为7.2dB、您可以使用此值来估算 eDP 电缆长度要求。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    对于针对电缆长度或 PCB 布线长度预测的7.2dB 前天赋、是否有任何指南或应用手册?

    此致、

    JLHsu