This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:最大眼图张开度

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940510/sn75lvcp601-maximum-eye-opening

器件型号:SN75LVCP601

你(们)好

请帮助澄清眼开口的测量点。 第6.9节(第10页)

左侧第一个图:眼图张开度(6Gbps)似乎在0.6V 左右保持恒定、与中的输入布线长度 frpm 2到22无关。 Rx 均衡后的测量值。

第二个图:是去加重后的情况:最大输出眼图似乎是0.5V 差动。

这是否意味着即使输入电压具有更高的眼图张开度、SN75LVCP601的输出也将具有0.5V p-p Diff 的最大眼图张开度。  

假设- 如果在输入端施加1V 眼图张开度、则输出输入端的眼图张开度仅为0.5V。

另外、第一幅图的眼图最大为0.6V、但第二幅图的眼图最大为0.5V、您能告诉我这是为什么。

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图: 它是输出眼图、 因此它位于 RX EQ 之后

    第二个图:它基于相同的输入信号。 如果输入电压更高、则输出也应更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    您能否告诉我为什么 RX EQ 后的眼图最大限制在0.6V 左右。  

    我注意 到、如果1V 差动眼图张开信号输入到器件(根据 TI 提供的 IBIS AMI 模型)、则 RX EQ 之后的输出最大值仅为0.6V。

    谢谢、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出取决于 DE 设置。 非输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     您能否告诉我用于捕获部分6.9中第一个波形的输入信号参数(眼幅度)

    眼图张开度不依赖于布线输入长度的原因。

    谢谢、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号为500mV。

    第二个问题是补偿布线长度的 EQ