This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:系统闲置一段时间后显示屏上出现空白

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945219/sn65dsi86-blank-screen-on-the-display-after-sometime-the-system-is-idle

器件型号:SN65DSI86

我还面临与以下主题相同的问题。 显示屏变为空白、并在重新启动后返回。 DSI 端、我们没有看到 SoC 通信存在任何问题、而是在 eDP 端出现这种问题。 我们的问题可能与下面的主题相同。 您能不能与我们分享可能有帮助的根本原因和解决方案。

谢谢

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani

    1.您能否切换到 DSI86色条并查看此问题是否可重复出现? DSI86在内部生成色条、这将有助于隔离 DSI 侧和 eDP 侧之间的问题。

    2.当出现空白屏幕时、 您是否可以将寄存器0xF0转储到0xf8? 寄存器0xf8尤其会指示链路训练有问题。  有时、寄存器0xF0到0xF3上的错误标志可以在加电时或在 DSI 流开始期间设置。 因此、建议通过写入0xFF 然后读回状态标志来清除标志。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani

    我创建了一个常见问题解答来解决此问题、请查看常见问题解答、看看它们是否有助于解决您的问题。

     。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    以下是发生空白屏幕错误时的寄存器值。

    0xF0:0x00

    0xF1:0x00

    0xF2:0x00

    0xF3:0x00

    0xf4:0x01

    0xf5:0x20

    0xF6:0x42

    0xF7:0x00

    0xf8:0x01

    发生错误时、我启用了色条、并将其显示在面板上、因此看起来 eDP 链路正常工作、DSI 链路断开。 现在、我正在努力在  发生错误时从 SoC 收集 DSI 链路的数据、以便进一步调试。 如果您有任何修复 DSI 链接的建议、请告诉我。

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani

    寄存器0xF6上的错误表示与 DSI 转 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86中的视频时序与 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、这些寄存器中会设置错误。  

    您可以使用此电子表格检查 0x20到0x3A 处的视频定时编程寄存器。

     。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您提供的信息。 我们的软件团队现在了解了问题、并着手解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的其中一个 EDP 显示屏使用 SN65DSI86桥接芯片时出现了另一个问题。 我们不知道问题是由桥接芯片还是显示器引起的。 问题是垂直色条出现在屏幕内容的顶部(请参阅附件) 、这只能通过重新启动整个系统来解决。 该问题很难再次复制以进行调试、到目前为止、我们有两份报告介绍了该垂直色条问题。 如果您以前有过此问题、请告诉我、并告知我们您的建议可能会导致此问题。 遗憾的是、我们在问题发生时没有 EDP 芯片寄存器详细信息、谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani

    在 DSI86中启用了色条时是否会看到此问题? 如果您没有看到色条问题、那么我相信问题来自 DSI 源、因为 DSI86刚刚将数据从 DSI 端传递到 eDP 端。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否 我们尚未启用色条、而且色条宽度与 EDP 桥生成的色条宽度不匹配。 因此、它可能来自 DSI 源。 让我在问题发生时收集更多数据。

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani

    听起来不错、视频源是否同时发送颜色条和正常内容? DSI86沿 DSI 侧接收的输入视频传递、不会在 eDP 侧插入视频。 如果视频源同时发送色条和正常内容、则可能需要检查 VSYNC 编程值。

    谢谢

    David