This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:需要一种将其与3.3V 微控制器连接的解决方案

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941634/tusb1210-need-a-solution-to-interface-it-with-3-3v-microcontroller

器件型号:TUSB1210

您好!

我 在设计中使用 TUSB1210BRHBR、对电平转换器有一些疑问。 我将 SN74AVC8T245DGVR 用于所有8个数据信号、该转换器的 DIR 引脚连接到 TUSB1210 DIR O/P 引脚。 我的疑问是、ULPI DIR 引脚如何判断数据何时从 MCU 传输到 ULPI 或从 UPLI 传输到 MCU。

第二个问题是,我们正在接受 STP。 复位 CS 信号、这些信号 I/p 至 ULPI、nxt 和时钟来自 ULPI 如何转换这些信号。 我可以使用 TXB0106PWR 并使其 OE 引脚保持上拉状态吗? 以及如何控制数据信号电平转换 器 SN74AVC8T245DGVR 的 OE 引脚、因为该引脚处于低电平有效状态、在数据表中、他们提到应将其连接到 VCC 以实现正确的上电。 这意味着我必须提供 来自 MCU 的1.8V 控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PHY 有数据传输到链路 时,它将 DIR 驱动为高 电平以驱动总线。 当 PHY 没有要驱动的数据时、它将 DIR 驱动为低电平以监控总线是否有链路活动。

    为什么  您不只对数据 信号使用双向电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以使用。 那么,DIR 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULPI  本身需要 DIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它是一个 O/p 引脚、它本身是如何需要的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会误解您的问题。 DIR 由 PHY ULPI 控制,您无需对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我有两个选项-  

    使用一个双向电平转换器和由 ULPI DIR 引脚控制的 IT DIR 引脚。 其他4位电平转换器可以使用其他控制引脚(STP、nxt、reset、CS)、我们可以在其中定义每个引脚和每个4个引脚的方向。

    2.使用两 个8位电平转换器(一个用于数据位、另一个用于控制引脚) 、这两个转换器没有任何 DIR 引脚、只有 OE 使能引脚、我们使用任何漏极开路缓冲器通过 MCU 控制此 OE 引脚。

    让我知道哪个选项最适合设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项2更好、OE 始终开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否通过具有漏极开路缓冲器的 MCU 控制 OE? 这样 MCU 也可以控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、它应该起作用