This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:接口论坛

Guru**** 2749455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947435/sn65dsi84-interface-forum

器件型号:SN65DSI84

大家好、

我使用 SN65DSI84将单通道 DSI 转换为双链路 LVDS 桥接器、现在我遇到了一个问题:


当它开始时、显示正常、当我单击设置选项时、屏幕模糊。


屏幕参数设置如下、要确认屏幕参数是否正确?

希望能得到帮助,谢谢!

此致、

西杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西杰,

    我看不到您共享的图像、请再次发布。 请注意、您不仅无法复制和粘贴图像、还必须附加它们。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    以下是我的参数设置、我想确认此设置是否正确?

    sn65dsi84,on-command-1080p =[09 01 00 /* *
    0D 00
    0A 07 00
    0b 20 00
    10 26 00
    11 00 00
    12 59 00
    13 00 00
    18 6c 00
    19 00 00
    1A 03 00
    1B 00 00
    20 80 00 /* width-l (a)*/
    21 07 00 /* width-h (a)*/
    22 00 00 /* width-l (b)*/
    23 00 00 /* width-h (b)*/
    24 38 00 /*身高-l (a)*/
    25 04 00 /* Height-h (a)*/
    26 00 00 /*身高-l (b)*/
    27 00 00 /*身高-h (b)*/
    28 04 00 /*同步延迟低电平(A)*/
    29 01 00 //*同步延迟高电平(A)*/
    2A 00 /*同步延迟低电平(b)*/
    2B 00 /*同步延迟高电平(b)*/
    2C 28 00 /* hpw-l (a)*/
    2D 00 /* hpw-h (a)*/
    2E 00 /* hpw-l (b)*/
    2f 00 /* hpw-h (b)*/
    30 0f 00 /* vpw-l (a)*/
    31 00 00 /* vpw-h (a)*/
    32 00 00 /* vpw-l (b)*/
    33 00 00 /* vpw-h (b)*/
    34 28 00 /* HBP (A)*/
    35 00 00 /* HBP (b)*/
    36 0f 00 /* VBP (A)*/
    37 00 00 /* VBP (b)*/
    38 3c 00 /* HFP (a)*/
    39 00 00 /* HFP (b)*/
    3A 0f 00 /* VFP (a)*/
    3B 00 /* VFP (b)*/
    3c 00 /* bit4通道 A 测试模式;bit0 -通道 b 测试模式*/
    3D 00
    3e 00 00
    09 00 00
    0D 01 00];

    此致、

    西杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,sijie,

    设置是否正确取决于显示面板和 DSI 源。 请参考此常见问题解答作为指南: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890 

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已使用 DSI 调谐器软件重新计算参数、但当我单击"Settings"和"Phone"选项时、 
    屏幕仍然模糊、但其他选项正常显示。 导致这种情况的原因是什么?

    此致、

    西杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经解决了我的问题,非常感谢!

    此致、 

    西杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sijie,

    很高兴看到您解决了问题。 根本原因是什么?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    屏幕参数设置不正确。 根据您发送的用于解决原始问题的信息重新计算和配置参数。

    此致、

    L.K.