This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:DP83865DVH 组件标记

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936867/dp83865-dp83865dvh-component-marking

器件型号:DP83865

您能否确认这是否是此组件的有效标记? 我们最近遇到了新生产板的故障、它们都有这一版本的器件、看起来与我之前看到的器件完全不同。 器件型号未居中、公司标识看起来 "简化"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    很遗憾、该图像现在显示在消息中。 是否可以尝试再次发送图像?  

    谢谢!

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这一次图片能显示出来!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我认为这些器件上没有任何问题。 您看到了哪种类型的故障?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这个设计上使用这些器件已经有很多年了、并且通常 PHY 芯片没有任何问题。 在我们构建的最后一批电路板上、所有电路板都无法连接到网络。 将网线插入 PC 时、网络连接工具显示未连接电缆。

    当我查看板上的 PHY 芯片时、它们的标记与我们拥有的其他工作板不一致。 我担心、由于器件型号(非居中)和"暗化"公司标识的位置为奇数、因此它们可能不是合法组件。 这些芯片上的徽标由一行组成、而在以前的芯片上、徽标由3行并行组成。 芯片的其余部分看起来还可以、没有任何迹象显示之前的数字出现磨砂、过漆、划痕等、但仍然有问题。  

    由于电路板未连接到网络、PHY 芯片具有不同的标记、因此我怀疑它们可能是假冒的。 我在 TI 网站上查看了是否有任何文档显示了这些芯片的标准标记、但找不到任何东西。 我真的在寻找一个确认、这些是合法器件、并且器件型号放置、标识和制造代码是"正常"的。

    这些芯片上的标记是否表示制造日期? 为什么它们看起来与我们以前收到的所有器件有很大不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug

    我需要与制造团队确认、并为您确认为什么标记会有所不同。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    对拖延表示歉意。 我们的人工制造团队实际上已确认此标识是合法的、并且此器件应具有这些标识。 如果您仅在使用这些新装置时遇到此问题、我可以联系我们的支持团队、了解我们是否可以对这些设备运行任何质量分析。  

    在此之前、您能否确认您订购这些器件的时间(如果是通过 TI 订购的)以及您为此器件使用的配置类型? IE MAC IF、速度、电源电压等  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cecilia 的回应。 我想您已经回答了我的问题、我的主要问题是验证标记、因为它们看起来不同。 我在其他几个板上发现了同样的问题、因为 这些板上的组件标记较旧、所以问题必须放在其他地方。