This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:不同输入类型之间与时序相关的 TX 接口偏斜

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942098/dp83867ir-tx-interface-skew-between-different-input-types-as-it-relates-to-timing

器件型号:DP83867IR

这是斯蒂芬·辛克在2020年5月18日下午3:13发布的与该职位相关的帖子。

我们在 SI 信号中看到同样的现象、即 TX_D0和 TX_D1 (GPIO_SGMII_IN 模型)与 TX_CLK、TX_CTRL 和 TX_D (3:2)(GPI 模型)上的加载差异导致 Tx RGMII 总线出现偏差。  

snla243的表3中的时序参数 IOskels=0.35ns 是否包括由输入负载差异引起的偏斜、或者我们是否应该将我们在 SI sims 中看到的偏斜添加到 snla243中指定的 IOskels=0.35ns?

或者输入负载偏斜是否包含在 snla243中指定的其他延迟参数之一中?

请提供建议、谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在输入模式下使用时、GPIO_SGMII 仅在其输入端具有额外的电容、因此您可能会看到与其他 GPI 引脚相比的额外负载。  

    由于 GPI 模型没有包含在模型中的串联电阻器、而这些电阻器的不同之处在于。  

    您是否确认过对 GPIO 引脚进行建模和测试、作为输入还是输出?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cecilia 的跟进、

      我们看不到任何开关、这些都是分立式输入唯一缓冲器模型。

     

    e2e.ti.com/.../dp83867.ibs

     

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否共享仿真原理图的捕捉以及波形的示波器捕捉? 我想您只在 Thread 中连接了 PHY ibis 模型。

    谢谢!

    Cecilia