This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:使用振荡器时 XI 引脚和 XO 引脚的设置

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948493/tl16c550d-the-setting-of-xi-pin-and-xo-pin-in-case-of-using-oscillator

器件型号:TL16C550D

大家好

如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?

我们的客户将使用带振荡器的 TL16C550D、因此我们希望在使用振荡器的情况下确认 XI 引脚和 XO 引脚的设置。


首先、能否将振荡器用于 XI 输入?


XI:振荡器输入
 VIH 和 VIL 的电平取决于 VCC (功率)、对吧?
然后、如果您有一些振荡 器时钟的规格、您可以与我们分享吗?
占空比:40%(最小值),60 (最大值)?
频率容差:±XXppm?
上升/下降时间:XX??

 
XO 应该打开、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提到这是可能的。

    与晶振配合使用时、XIN 信号是正弦波。 任何数字信号的质量都比这高得多、并且可以正常工作。

    3. XOUT 未使用,可以保持开路。