This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我想知道我是否应该进行数据表中未提到的寄存器设置。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948421/sn65dsi83-i-want-to-know-if-i-should-do-register-settings-not-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器、 SN65DSI85
设计
我使用 DSI 调谐器输出参数。
将附加输出文件。
查看该文件、可以看到数据表中未介绍的寄存器设置。
地址:0x13、0x22、0x23、0x26、0x27、0x2A、0x2B、0x2E、0x2F、0x32、0x33、0x35、0x37、0x39、0x3B、 0x3D、0x3E
问题1.
我是否应该设置数据表中未列出的地址?
(0x13、0x22、0x23、0x26、0x27、0x2A、0x2B、0x2E、0x2F、0x32、0x33、0x35、0x37、0x39、0x3B、0x3D、 0x3E)
问题2.
数据表中未列出哪些寄存器?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些寄存器默认为0、因为它们不适用于 SN65DSI83。 它们是 SN65DSI85的寄存器。 您不应将其与 DSI 调谐器生成的内容进行更改。  

    此致、

    I.K.