This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:布线长度计算、级联 TDP142?

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939764/tdp142-trace-length-calculation-cascade-tdp142

器件型号:TDP142

你(们)好,先生

我想使用 TDP142来延长显示端口的布线、总共有两块电路板、并使用柔性电缆进行连接、如下图所示:

我注意到所提到的规范:

我的问题是:

1.布线长度 A 是否包括柔性电缆的长度? (在本例中)

2.如果我需要更长的布线、可以级联 TDP142吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、该示例假设 GPU 和 TDP142位于同一电路板上。 布线长度 A 是 GPU 和 TDP142之间的 PCB 布线长度。 但根据柔性电缆的损耗、您可以设置 TDP142 RX 均衡器来补偿柔性电缆的损耗。

    2.是的、如果需要、可以级联 TDP142。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    假设布线宽度为6密耳,布线 A 的长度为12英寸。 我已经使用了所有12英寸的板载电缆、但未包括柔性电缆、如下图所示  

    我的问题是:

     1. RX 均衡器是否能够处理此问题?  

    在本例中、是否必须使用级联 TDP142 A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据速率是多少、您知道12in 布线加上柔性电缆的损耗是多少?

    例如、DP1.4为8.1G、奈奎斯特频率为4.05GHz。 假设 FR4 PCB 材料在4.05G 下的损耗为~0.7dB/英寸、12英寸损耗为~8dB、这仍在 DP142最大 EQ 14.4dB 范围内。  

    如果迹线、柔性电缆、柔性电缆连接器等的损耗超过14.4dB、则需要考虑级联 DP142。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我还想提另一个问题、假设我要级联 TDP142 (2 x TDP142)。

    我想知道以下引脚的连接:

    • AUXp
    • AUXn
    • HPDIN/RSVD9
    • SNOOPENZ/RSVD8

    和是 TDP1的 OUTDP 和 TSP2的 INDP (数据信号线)之间所需的电容器

    您能为我提供原理图示例吗?

    谢谢你。

    Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desmond

    请参阅下面的方框图以了解建议的解决方案。

    SNOOPENZ 可通过1K 上拉至3.3V 以禁用 AUX 监测

    AUXP 可通过一个100k 电阻下拉至接地。 AUXN 可通过一个100k 电阻上拉至3.3V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    三个问题

    1.如果我想让 TDP 监控 AUX,我能像 HPD 那样连接 AUX 吗?

    2. TDP142引脚是否与任何 DPv1.4转接驱动器和 DPv1.2转接驱动器兼容  

    3.我的仿真显示从 DP 接收端到 DP 源端的损耗为30dB,您有没有建议?

    谢谢你。

    -Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desmond

    TDP142会监测 AUX 总线上的流量以进行电源管理。 它会监测对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器0x00101 (通道数_设置)和0x00600 (设置_电源_状态)的本机 AUX 写入。 TDP142根据写入 lane 计数集的值禁用/启用通道。 您可以像 HPD 那样连接 AUX 线路、但必须小心 AUX 总线上的负载、以确保负载不会导致数据损坏、从而使 TDP142错误地禁用错误的通道数。

    2.您所指的是哪个 DP1.4/1.2转接驱动器?

    3.您看到30dB 损耗的数据速率是多少? 您可能需要2个以上的 DP142来补偿30dB 的损耗。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    2.我尝试搜索 TI 产品以查看是否有1.2转接驱动器与之引脚兼容、但未找到。

    我正在查看奈奎斯特频率、4.05GHz。

    让我们来看一下这种情况:

    如果我按如下方式设置,它是否起作用:

    TDP142 (B)= 14.4dB

    TDP142 (A)= 8.6dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desmond

    DP142支持高达 DP1.4 8.1G 的 DP142、可提供向后兼容性、也可用作 DP1.2转接驱动器。  

    2.电路板 B 的损耗是多少? 是否可以在电路板 B 上放置 DP142?

    您是否有 DP142 EVM 可用于评估使用此柔性电缆时的 DP142性能?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路板 B 的损耗约为15dB、电缆损耗为2dB、可使用仿真工具进行检查。 遗憾的是、我没有空间在 B 板上放置 DP142

    我手头上没有 DP142 EVM。  

    -Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desmond

    4.05GHz 奈奎斯特频率下的15dB 损耗是显著的损耗量。 如果我们假设 FR4材料 PCB 的损耗为~0.8dB/英寸、我们将在电路板 B 上看到~18.75英寸的布线、该估算值是否与您在电路板 B 上建议的布线长度相匹配?

    随着 EQ 上升、线性转接驱动器的线性区域变得更小。 较高的 EQ 也会导致电路噪声增加。 因此,我建议让 B 板上的转接驱动器均匀分配损失补偿。

    谢谢

    David