This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:终端电阻器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948115/ds15ba101-termination-resistor

器件型号:DS15BA101


大家好、

我对 DS15BA101的端接电阻有疑问、请参见图6。

是否可以将该端接电阻置于电容器之后?
我想在 IC 附近放置一个终端电阻器。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    是的、您可以在1uF 电容器后将端接放置在尽可能靠近器件的位置。 这将减少耦合到器件输入中的任何潜在噪声。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。

    此致、
    石田山