This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:TCAN334G -后续 MCU 闪存和电源周期之间的间歇性功能

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948292/tcan334g-tcan334g---intermittent-function-between-subsequent-mcu-flashes-and-power-cycles

器件型号:TCAN334G
主题中讨论的其他器件:DRV8305

给杰出的电气工程师-您能帮我解决硬件上的 CAN 问题吗?

我有两块用于电机换向的板-一块板是包含 MOSFET 和 DRV8305栅极驱动器的驱动器板、另一块板是包含 C2000芯片、CAN 收发器、旋转编码器和相关外设的 MPU 板。   

通过 Simulink 生成代码、然后使用 TMS320-XDS100-v3 JTAG 仿真器通过 Code Composer Studio 刷写到 C2000中。   

由于未知原因、CAN 将在电路板闪存之间或硬件循环通电之间掉电。   

如果您愿意帮助解决问题、请告诉我、您需要哪些其他信息来集思广益、找出潜在的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将此内容带到 E2E 并提供有关您的应用的信息。  

    是否可以共享系统 CAN 部分的原理图? 当您说"电路板闪存之间或电源周期之间的掉电"时、您的意思是、当系统不执行这些操作(电源周期或闪存)时、CAN 通信将随机掉电?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    CAN 原理图如下:

    我们之前使用的是5V CAN 收发器(TCAN1042)、它还具有升压变压器、这是产生隔离接地信号的地方。  对于下一版电路板、我们转向了 TCAN334G;数字隔离器保持不变、数字和隔离接地直接连接在一起。  我们还将关断引脚和待机引脚接地。

    在 MCU 接收到新软件的闪存后或在下电上电期间会出现 CAN 功能问题。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的所有这些信息。 出于好奇、为什么要从 TCAN1042切换到 TCAN334G?

    CAN 总线下降时是否可以捕获 CANH、CANL、STB 和 VCC 波形? 很有意思的是、在这些闪烁和电源周期期间、通信波形和电源轨会发生什么情况。

    此致、