This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:IEC 61000-4-4容量

Guru**** 2391125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942471/tpd4e02b04-iec-61000-4-4-capavility

器件型号:TPD4E02B04

各位专家、您好!

我们如何判断 IEC 61000-4-4是否意味着80A (5/50ns)? 由于我的客户未通过 IEC 61000-4-4 2kV 测试、因此他们想知道在添加此 ESD 时是否可以通过此规范。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    根据数据表、" I/O 引脚可承受高达80A (5/50ns 波形、4kV、50 Ω 阻抗)的电气快速瞬变脉冲。" 这是 IEC 61000-4-4最高级别的4级保护。 您是否需要更多信息、或者这是否能解答您的问题?

    此致、

    Matt Smith