This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:对于 TPD1E01B04DPLR 和 DS80PCI402SQE/NOPB、我们是否有 ISO-16949认证?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947718/tpd1e01b04-do-we-have-certification-of-iso-16949-for-tpd1e01b04dplr-and-ds80pci402sqe-nopb

器件型号:TPD1E01B04

作为标题。 如果是、我们是否可以提供 认证文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    我已经通过电子邮件向 CQE 发送了有关此问题的信息、并将在收到回复时回复您。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    此部件没有 ISO-16949认证。

    此致、

    Matt Smith