This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR204:输出端接和断电

Guru**** 2508435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942665/ds25br204-output-termination-and-power-down

器件型号:DS25BR204

  1. “PWDNn”信号如何工作? 该信号是否是单个 LVDS 输出缓冲器的三态? 在数据表中、我不清楚 PWDNn 被置为有效时缓冲器输出上的电压是多少。
  2. 输出和输入端由一个100Ω Ω 电阻器内部端接。 但是、在用户指南原理图中、输入会再次终止。 这是否表示我需要用户指南中所示的外部100 Ω 终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1)。 在 PWDN 模式下、共模电压保持在1.2V、输出为三态。 在大多数应用中、输出是交流耦合的、因此您可能看不到该共模电压。

    2)。 是的、请包含100 Ω 电阻器。 将其尽可能靠近器件放置。

    此致、Nasser