This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:千兆以太网信号是否支持该部件?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942470/tpd4e001-is-that-part-supported-for-gigabit-ethernet-signals

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

尊敬的 TI:

TPD4E001是否 支持千兆位以太网信号?

数据表上 支持以太网的数据表。  

我想知道这一点。

如果没有、请推荐该部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    是的、该器件应该可以正常工作以进行以太网保护。 但是、如果您需要另一个用于以太网的良好四通道保护器件、我建议您使用 TPD4E1U06。 它在0.8pF 时具有较低的电容、在11V 时具有较低的钳位电压  

    此致、

    Matt Smith