This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:在不使用 EEPROM 的情况下使用

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942042/tusb8042-using-without-eeprom

器件型号:TUSB8042

我想使用此部件将一个 USB3.1端口从 CPU 扩展到4个端口。

我不确定、但似乎我不需要连接 I2C 或外部 EEPROM。

我希望能够控制3个端口上的电流限制、并且不需要对器件进行编程。

该器件是否可以在不进行编程的情况下使用默认设置?

W. Tustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tustin、

    这是电池充电应用吗? 表3介绍了端口充电的操作。 数据表中不带 EEPROM 的 TUSB8042电池充电模式。 每个端口的电流受限由 Vbus 开关控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、集线器不需要 I2C 或 SMBus。  它只能使用引脚配置进行配置。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在3/4端口上有一个900mA 的限制、这些端口将是外部端口。 我不想进行电池充电、而是通过读取该数据来尝试拔出线路、但我没有看到如何使用 POWERCTL 启用端口、那么所有 POWERCTL 线路都是高电平的。 上行端口将连接到 CPU USB 端口、但由于内部端口不提供 VBUS 电源、因此我不知道应该用哪种方式设置"上行 VBUS"。

    它通常做什么? CDP 或 DCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池充电仅适用于 TUSB8042的下行端口、对于 USB 3默认电流(900mA)而言不是必需的。 对于默认电流、无需额外的引脚设置。 对于到上行端口的内部连接、可以使用 GPIO 信号或电力线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!!