This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750设计配套资料

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942722/tps25750-tps25750-design-collateral

器件型号:TPS25750

尊敬的 Adam / TI 团队  

    是否可以获取  TPS25750EVM 的设计配套资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    您是否能够要求 FAE 在内部联系我们的团队? 我们仍在最后确定此文档、因此我们无法将其上传到论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 Adam  

    您是否可以  脱机共享同一个。 我也可以联系 FAE。 由于 我们  必须 在  本周五之前发布 PCB 的光绘 文件,因此我们 将 更换 部件 UPD301。     如果我可以节省 1天、那将非常好。