This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:有关 OS 引脚的问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942316/tusb522p-question-about-os-pin

器件型号:TUSB522P

大家好、我将为我的 USB 系统使用 TUSB522p。

我有一个简单的问题。

在下面的典型应用中、

OS1和 OS2引脚均为上拉电阻、下拉电阻为47k Ω。

我知道 EQ 和 DE 引脚具有中电平输入、但 OS1和 OS2引脚仅具有高电平或低电平 CMOS 输入。

如果我像典型应用那样设置上拉和下拉、则 OS1和 OS2将具有什么逻辑值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果同时安装了上拉和下拉电阻器、OS 状态将不确定。 我建议仅通过安装上拉电阻器将这些引脚设置为高电平。 图用于显示可能的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik。

    那么、何时需要 OS 状态为高电平或低电平?

    如果线路较长、那么我是否应该将 OS 状态设为高电平以使振幅更大?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、OS 高将有助于保持良好的垂直眼高。 如果路径中有一些多路复用器需要较低的 Vpp、则可以使用 OS 低电平。