This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86 DDC 通信失败

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948343/sn65dsi86-dsi86-ddc-communication-fail

器件型号:SN65DSI86

团队、

我的一位客户使用 DSI86连接某些显示器、因为显示器正常、EDID 可读、但他们发现无法发送亮度命令来调节显示器的亮度。

日志显示 DDC 通信失败。 他们问、我们是否有任何关于发送 DDC 命令的建议、是否需要配置任何内容? 还是需要遵循计时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86不支持 DDC 通信、仅支持 AUX 通信。

    显示器是否支持使用 DPCD 地址00700h 至007FFh 进行亮度控制? 他们能否读取 eDP_configuration_CAP 寄存器(DPCD 地址0000Dh、位3)中的 DPCD_DISPLAY_CONTRAL_Capable 位来验证此 功能?

    谢谢

    David