This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050:采用 TMS320F28388D 的快速串行接口的线路驱动 IC

Guru**** 2887950 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSFSIADAPEVM, TPD2E2U06, TPD2E007, SN65LVDM050, DSLVDS1047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941788/sn65lvdm050-line-drive-ic-for-fast-serial-interface-using-tms320f28388d

器件型号:SN65LVDM050
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DTMDSFSIADAPEVMTPD2E2U06TPD2E007DSLVDS1047

我们将在 FSI 开发项目中使用 TMS320F28388D DSP。 其中、每个发送器模块使用 TX-D0和 TX-CLK、每个接收器模块使用 RX-D0和 RX-CLK 进行高达50Mbps 的通信。 为此、我们学习了快速串行接口(FSI)适配器板评估模块 TMDSFSIADAPEVM。

以下是与设计相关的问题。

对于我们的应用、我们选择了 SN65LVDM050PW 线路驱动器 IC 以50Mbps 的速度进行通信。 在 TMDSFSIADAPEVM 板中、DSLVDS1047PWR 用作线路驱动器 IC。

SN65LVDM050PW 器件是否符合此类要求?

TMDSFSIADAPEVM 板中、Bourns 制造 CDSOT23-SM712 TVS 二极管用于线路驱动器 IC 的差分信号。 我们选择了德州仪器制造、TPD2E2U06和 TPD2E007 TVS 二极管作为我们的设计。

那么、我们能否将这两个选定器件(TPD2E2U06和 TPD2E007)中的一个用于我们的应用?

为什么在您的 TMDSFSIADAPEVM 板中使用 CDSOT23-SM712 (TVS 二极管)器件?

为供您参考、我们计划将所有 TI 器件用于我们的应用、因此如果有任何替代器件、建议您使用。

谢谢、此致、

Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant、

    对于#1、SN65LVDM050上的驱动器与 DSLVDS1047相当、因此没关系。  

    对于您的其余问题、我将把这个主题移至设计此 EVM 以进行解答的小组。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant、

    让我们在下周向您回复您的以下问题。

    [报价用户="Amtech"]我们是否可以将这两个选定器件(TPD2E2U06TPD2E007)中的一个用于我们的应用?

    总体而言、您选择的二极管保护应满足所需的必要抗扰度、并取决于您的工作条件和环境。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    考虑 到与 TMDSFSIADAPEVM  电路板相同的工作条件和环境 

    我们能否在    应用中使用德州仪器制造、TPD2E2U06或 TPD2E007 TVS 二极管?

    谢谢、此致、

    Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant、

    我有几个后续问题可帮助我们进一步帮助您:

    1. 您计划保护差分 LVDS 线路、与 TMDSFSIADAPEVM 中的操作类似、对吧?
    2. 您的系统的工作电压和绝对最大电压是多少?

    具体来说、对于 LVDS 而言、TPD2E2U06是比 TPD2E007更好的解决方案。 有关 TI 保护部件和使用的快速参考、请参阅以下指南的第5页。 如果您喜欢1、4或6通道保护、TPDxE05U06是另一个很好的 LVDS 选择。

    https://www.ti.com/lit/sszb130

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant、

    您是否计划使用 SN65LVDM050PW 的接收器部分? 如果不是、是否有任何理由希望在 DSLVDS1047PWR 上使用它?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否计划使用 SN65LVDM050PW 的接收器部分? 如果不是、是否有任何理由希望在 DSLVDS1047PWR 上使用它?

    在我们的应用中、我们将2个传输器(TX-D0和 TX-CLK)和2个接收器(RX-D0和 RX-CLK)用于 FSI 接口。

    因此、对于该应用、如果我们使用 DSLVDS1047PWR、则需要2个驱动器 IC、

    如果我们使用 SN65LVDM50PW、则只需要1个驱动器 IC。 因此、我们选择了 SN65LVDM50PW 驱动器 IC。


    您计划保护差分 LVDS 线路、与 TMDSFSIADAPEVM 中的操作类似、对吧?

    正确。

    我们想知道在      TMDSFSIADAPEVM  板中将 CDSOT23-SM712 TVS 二极管用于 DSLVDS1047PWR 驱动器 IC 的任何具体原因。

     

    您的系统的工作电压和绝对最大电压是多少?

    工作电压为3.3V

    谢谢、此致、

    Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant、

    [引用用户="Amtech"]

    因此、对于该应用、如果我们使用 DSLVDS1047PWR、则需要2个驱动器 IC、

    如果我们使用 SN65LVDM50PW、则只需要1个驱动器 IC。 因此、我们选择了 SN65LVDM50PW 驱动器 IC。

    [/报价]

    您需要 DS1047 (驱动器)和 DS1048 (接收器)。 了解您是否尝试限制使用的 IC 数量。 要指出的是、如果您的应用需要考虑成本、DS1047和 DS1048的成本仍将低于单个 SN65LVDM50PW。

    与 Bourns CDSOT23-SM712二极管相比、TPD2E2U06应该是更好的选择、适合您的用例(LVDS 和3.3V 工作电压)。

    最棒的

    Kevin