This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IFRHBR

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947911/dp83822if-dp83822ifrhbr

器件型号:DP83822IF

您好!

我正在尝试获得一个具有 DP8322IFRHBRR 的设计、以通过 ESD。 我想通过 LVC1G08等缓冲器隔离 LED 的驱动、但 LED 也用于自举。 DP83822IF 可根据放置在两个 LED 上的自举电阻器配置为光纤或铜线模式、这使情况更加复杂。  如何在 LED 上放置缓冲器、使其不会使器件启动混乱? 当器件受到 ESD 冲击时、PHY 会锁定、并且无法恢复、除非对器件进行下电上电。 是否可以通过软件启动器件? 这会使事情变得容易得多?

感谢您的帮助和支持。

Jeffrey Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您能描述一下如何测试 PHY 的 ESD 性能吗? 您是否直接对 LED 引脚进行电容调节?

    您要引导进入哪种模式? 该器件可通过寄存器配置配置为铜缆(默认)或光纤(寄存器0x000A)模式。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    ESD 问题可能与接地通过40mil 宽的布线有关。 我正在对 PCB 进行重新设计、以使接地成为铜填充物。 我还在缓冲 LED 和控制信号。 我将使用栅极缓冲 LED_1和 LED_. 从数据表中可以看出、只要 LED_0在上电时被上拉、LED 就会变为低电平有效、这正是我想要的。  

    Jeff