This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232收发器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3221E, TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942618/rs232-transceivers

主题中讨论的其他器件:TRSF3221ETRS3221E

你(们)好

我正在寻找一个 RS232收发器、当 整个 收发器没有任何电源时、接收器侧输入处于 HIGHZ 状态。

我需要它在3V 或3.3V 电压下工作。 我只需要一个驱动器侧和一个接收器侧(1 TX 1 Rx)。

我的问题是、我的外部设备可以与 RS232配合使用、并且 TX 线路上也有电源、我需要电路板中的线路为 HIGHZ、即使电路板上有电源也是如此

此致

Yossi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yossi、

    我理解您的请求。 但是、正如我所知、TI 没有具有高 Z RX 的 RS232。 根据 RS232标准、所有接收器在内部由一个5k Ω 电阻下拉至接地。 TRS3221E 和 TRSF3221E 是1TX/1RX 器件、工作电压为3V。

    此致、

    Hao